This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:当输入和输出电压低于5V 时为 VCC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418247/tps552882-vcc-when-input-and-output-voltage-are-below-5-v

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS63810

工具与软件:

大家好、  

我对 TPS552854的 VCC 电源有点困惑:

根据数据表、有一个内部 LDO、可从输入或输出电压生成5.2V 的电压。 此外、它还可以使用低至2.7V 的输入电压、输出电压可介于0.8V 至22V 之间  
在本例中、我希望在3.0V 至4.2V 的输入电压范围内生成3.3V 电压。因此、从技术角度而言、既不能使用输入电压、也不能使用输出电压的 LDO 来生成5.2V 的电压。  
数据表并未明确说明在这种情况下该怎么办、但在电气特性表中、在测试条件 VCC = 2.7V 至5.5V 下测量了一些值(例如 V_EN_H)。

我的假设是正确的、当输入和输出电压低于5V 时、内部 LDO 仍然不工作、但降压/升压转换器仍然正常工作?  

非常感谢你的评分

此致!

Mitja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitja:

    感谢您联系我们。

    [报价 userid="555223" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418247/tps552882-vcc-when-input-and-output-voltage-are-below-5-v 我认为正确吗、当输入及输出电压低于5V 但降压/升压转换器仍然能够正常工作时、内部 LDO 才不工作?  [报价]

    是的、您答对了。 在这种情况下、Vin 或 Vout 直接为 VCC 供电、VCC 电压将低于5V。 当 VCC 高于3V 时、转换器可以正常工作。 如果存在导致输入压降或输出压降的某种负载瞬态、则 VCC 可能低于阈值。

    在本例中、输出电流是多少? 我们拥有低输入电压降压/升压产品 TPS63810。 请检查它是否适合在这里。

    此致、

    Mulin