This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:升压设计验证

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418398/tps61023-boost-design-verification

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS63900

工具与软件:

我 想使用 TPS61023设计升压电路、其中输入电压范围为3.3VDC 至5VDC、在200mA 处输出电压固定为3.3V。 请参阅以下原理图以供参考。  

 

 本设计的主要目的是输入电源应与3.3VDC 或5VDC 稳压电源兼容、并且输出电压应为固定值。  

在输出电压为3.3VDC、200 mA 时、我必须连接两个器件 BGM220PC22WGA2 (蓝牙模块)和(IS25LP064A)、因此总消耗不会超过100mA。

使用的电感器为 1UH/UH 800mA 100m Ω。

请您验证设计并提出最佳布局选项的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    升压转换器不能用作降压操作。 因此、TPS61023无法实现5V->3.3V 电压。 请尝试降压/升压或降压。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shallan、您好!

    推荐 TPS6390/1用于您的应用、您可以在数据表中找到典型原理图和布局示例。

    此致

    TAO