This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:通过超级电容器实现电流限制功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418520/tps63900-current-limit-feature-with-supercap

器件型号:TPS63900

工具与软件:

尊敬的专家:

我们对  TPS63900电流限制功能及其实际工作原理存在疑问。

如果稳压器设置为1mA 和5V 输出、但输出为超级电容器充电、如何在输入端调节电流?

我只能看到与短路保护相关的细节、这表明输出电压需要降至1.25V 以下? 不过、如果电容器充电器为3V、并尝试以超过1mA 的电压为电容器充电、则似乎允许这种情况发生。

可以提供更多这方面的信息吗?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie:

    请查看 DS 中的表7-4、如下所示。 此器件的电流限制处于平均范围内。 这意味着峰值电流可能高于1mA。

    一旦输出电压高于1.25V、电流限制将自动返回到1mA。

    此致

    TAO