This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:适用于256GB (32GByte) DDR4 SODIMM 模块的电源解决方案

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65295, TPS51716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417986/tps51716-power-solution-for-256gb-32gbyte-ddr4-sodimm-module

器件型号:TPS51716
主题中讨论的其他器件:TPS65295

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在设计一种需要为256GB (32GByte) DDR4-2400 SODIMM 供电的设计、并且正在考虑使用 TPS65295 TPS51716 电源管理 IC。  

数据表中提到、TPS65295提供电流容量为1A (VTT1A)的 VTT 输出。 您能否确认 所有电源轨的电流额定值是否足以满足典型的32GB DDR4 SODIM 应用?

此外、在此类应用中使用 TPS65295时、是否有建议的注意事项或设计技巧、或者 TPS51716是否更适合满足 DDR4电源要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65295旨在实现 DDR4完整电源解决方案。 我不确定这是否足以支持32GB DDR4 SODIM 应用程序。 通常、您需要考虑系统的实际负载电流。 与 TPS51716相比、我认为 TPS65295将更合适。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复。 TPS65295是针对单个 DDR4组件还是 DDR4 SODIM/UDIM 模块设计的? 您是否曾使用任何 DDR4 SODIM 模块对 TPS65295进行过测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我以前没有使用 DDR4 SODIM 模块测试过此器件。 但我认为它用于 DDR4 存储器电源。 或许您可以参阅产品说明书和用户指南以了解更多详细信息。 谢谢。

    奥罗拉