This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:哪种模式适合图腾柱?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418202/ucd3138-which-mode-is-suitable-for-totem-pole

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件: PMP20873

工具与软件:

如果我使用 PMP20873的电路(及其子板)、哪种模式适合 UCD3138数据表第9.6节中提到的多种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PMP20873固件采用正常模式。 从根本上说、图腾柱 PFC 仍然是整流器和升压转换器、因此正常模式就足够了。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!