This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060-TPS63060 EP:开关频率范围

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417715/tps63060-ep-switching-frequency-ranges

器件型号:TPS63060-TPS63060 EP
主题中讨论的其他器件:TPS63060

工具与软件:

TPS63060MDSCTEP 是否可用于 更严格的频率范围(即1.850 MHz 至3.0 MHz)。  在某些频率下存在干扰问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您考虑 TI 的器件。   

    恐怕我们无法让器件在上述 Vin 和 Vout 接近时(降压/升压模式)的频率范围内正常工作、实际频率会降低到标称值1的一半。

    如下图所示、当器件在 BUBO 模式下工作时、开关周期由一个降压相位和另一个升压相位组成、每个相位的频率约为2MHz。

    但是、如果器件在纯降压或升压模式下工作、就可以。

    BTW、您能告诉我您应用中的输入电压、输出电压和输出电流范围吗? 也可以接受仅 PFM 或 FPWM?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经购买了多个这样的器件并看到了不同的性能。  某些生产日期代码部件已经过测试、发现它们在我们的"禁止" 频率范围之外以很高的百分比运行、而其他生产日期代码在"禁止"范围内运行、因此无法使用。  为什么不同批次的表现不同?   TI 能否识别生产日期代码和/或采购超出我们"禁止"频率的器件?  在制造或测试中是否有可以筛选器件的任何步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    从 TI 端来看、我们可以保证的是开关频率将保持在 DS 中的 EC 表中的范围内。 对于 TPS63060、在降压和升压模式下为2MEG 至2、6Meg。

    是的、在制造过程中、我们将筛选出超出频率范围的器件、

    此致

    TAO