This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:LM5171 EVM-BIDIR 在升压模式下未工作。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417134/lm5171evm-bidir-lm5171-evm-bidir-not-working-in-boost-mode

器件型号:LM5171EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具与软件:

您好!

我刚刚购买了一个 LM5171评估板。 我正在开始一些测试、我面临一个严重的问题。 配置为批量模式的电路板能够完美地工作。 但是、当电路板配置为升压模式(移动跳线 J28)时、电路板会立即进入过流状态
新电路板上出现此类故障的原因是什么?

在升压模式下配置电路板时、是否会遗漏一些内容?

非常感谢您的反馈。

此致、

Bruno Simonnet

ID3 Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    要解决此问题、请在从批量模式更改为升压模式时移动跳线 J1。 Lm5171评估模块文档未指出此要求。  图2.5和注释是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我不明白为什么需要更改 J1。

    您能分享您的测试条件:高压电压、低压电压和电流吗?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的设置非常简单:我使用连接到12V 端子输入的可编程电源 Rode Schward HMP4040、并在48V 端子输出上连接电子负载。 实验室电源的最大电流设置为10A。 该电子器件编程为接收0.1A 电流。 查看照片了解详情。

    我不明白为什么在为 UVLO 输入引脚选择48V 端子时电路板会进入过流状态。

    此致

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我认为电源具有敏感的电流限制、它会在 EVM 启动时进入电流限制。  

    请 为电源设置较高的电流限制或减小 EVM 的峰值电流限制。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    在我的测试中、我将电源的电流限制设置为10A。 这是我在测试中可以使用的最高值。

    如何降低 EVM 板上的电流限制? 我的配置不正确吗? 请注意、当我在高压侧没有任何负载的情况下进行测试时、电路板会进入过流状态。

    电路板上有一个问题: 输出48V 的示波图显示电路板在启动时进入了振荡模式。

     您能否从您这边测试我的设置来确认或修复问题?

    此致、

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我想 您可以并联您的电源的两个通道。

    启动电流可高达每通道30A;

    降低 R14以降低峰值电流。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、

    您是对的:通过并行处理实验室电源,它的工作. 输出端不再有任何振荡。 更改 R14会产生什么影响? 浪涌电流降低时、该卡的行为是怎样的?
    谢谢
    Bruno

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    您可以在 LM5171数据表以及设计计算器中找到 IPK 设置。  https://www.ti.com/tool/download/LM5171-CALC

    此致、

    Feng