This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:3S 和4S 应用是否支持电芯平衡?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418490/bq76952-does-3s-and-4s-application-support-cell-balancing

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ76922

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!  

对于 BQ76952 3S 应用、它是否支持电芯平衡?

对于 BQ76952 4S 应用、它是否支持电芯平衡?

您能展示一下相关材料吗? 谢谢。  

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    是的、BQ76952可以支持3S 和4S 应用的电池平衡、但我会推荐 BQ76922、因为它适用于 3S 至5S 应用。

    以下是电池平衡应用手册、可用于参阅: 使用 BQ769x2进行电池平衡

    此致、
    Alexis