This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:关于 TLV7615的技术疑问

Guru**** 2381900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418195/tlv761-technical-query-regarding-tlv7615

器件型号:TLV761

工具与软件:

你(们)好  

在数据表中、建议输入端1uf MLCC 供电、输出端2.2uf MLCC 供电。
这些值是否足以确保稳定工作?
 我们应该在两侧放置4.5uf MLCC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    此 LDO 不需要输入电容器即可实现稳定性。 但是、建议使用有效值为0.47 μF 最小的输入电容器来抵消源电阻(尤其是当源阻抗超过0.5Ω 时)和电感的影响、在某些情况下、这可能会导致系统级不稳定的症状(例如振铃或振荡)、尤其是在存在负载瞬态的情况下。 如果预计会发生较大、快速上升时间的负载或线路瞬变或者器件距离输入电源几英寸、有可能需要一个更大电容值的电容器。 根据良好的模拟设计实践、建议使用1uF MLCC。

    有关输出电容器的指导、请查看建议运行条件表。 1uF 是稳定性所需的最低值、2.2uF 是 MLCC 的建议值。 在选择该电容器时、请考虑热和直流偏置降额。

    此致

    Ishaan