This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:运行期间限制最大 VSYS 电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418178/bq25629-limiting-maximum-vsys-voltage-during-operation

器件型号:BQ25629

工具与软件:

我正在研究一个可充电单元、其微控制器和外设可以在3.3V 电压下工作。 我使用3.7V 锂聚合物电池作为电源。 我希望将 BQ25629用作我的电源管理解决方案、因为它能够进行充电和电压调节。

我已经为 IC 测试制作了一个破孔。 我已经写入 VSYS min 寄存器、将最小系统电压降低到大约3.3V、但结果却发现系统电压仍然接近电池电压、这是我不希望看到的。 通过进一步的研究、我发现很多来源使我认为 IC 无法降低电压。

我希望确认我的发现是否正确、电压无法从较高的电压降至3.3V。 如果是、对可以充电、降压并具有内置 ADC 的 IC 有任何建议吗?