工具与软件:
我撰写本文的目的是为了澄清我在24V 铅酸电池充电应用中使用 BQ24610 IC 时遇到的问题。 我已经根据数据表上的指示仔细地设置了电路。 但是、充电未按预期开始、我已经注意到 STAT1引脚保持低电平。
设置详细信息:
- 电压输入:28V
- 电池类型:24V 铅酸电池
- 充电电压(V再 充电):25.99V
- ISET1 -快速充电电流:1.
- 预充电/终止电流(ISET2):0.3A
数据表中的信息:
- 基准电压(V_FB):2.1V
- 再充电电压偏移(V_RECHG):0.050V
- 再充电电压:根据此公式、I 计算出了 R220和 R226的值、从而获得25.99V 的再充电电压。
- 充电电压:数据表显示了充电电压、它的值在2.1V 和26V 之间变化。
- 快速充电电流(ISET1):设置为1.1A。 采用电阻器 R112和 R116在 ISET1引脚上提供所需的电压。
- 预充电/终止电流(ISET2):使用 R211和 R215在 ISET2引脚上为必要电压设置0.3A。
- 开关频率:设置为600kHz 以确保高转换效率。
- 定时器:我没有使用定时器的功能、因为定时器的引脚被接地 GND 来禁用这个功能。
问题:
执行上述设置并包含数据表中的所有内容后、当电池电压降至24V 时、充电器不会开始工作。 如规范中所述、经过专门设置、如果电压低于25.99V、充电器应开始工作、但事实并非如此。
观察结果:
STAT1引脚很可能处于低电平状态-这是电池将被充电或完全充电的信号。 由于电池的电压读数为24.2V、因此它应处于充电模式。 电路显示没有其他故障指示、并且再充电电压设置为25.99V、该电压应足以在电池电压低于此电平时开始充电。 如果您提供有关设置是否有问题或是否需要采取额外步骤激活充电过程的指导、我将不胜感激。