This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:具有全桥 SR 的 UCC28951 PSFB

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418014/ucc28951-ucc28951-psfb-with-full-bridge-sr

器件型号:UCC28951

工具与软件:

为同事发帖:

项目规格:
输出电压:24V 直流
输入电压:550V
P= 500W
我将 UCC28951 (PSFB 拓扑) IC 用于直流/直流隔离式电源项目。 我在低压(次级)侧有一个全桥同步整流器、而不是一个半桥同步整流器。
在次级侧、来自 UCC28951 IC 的 E 和 F (SR FET)的 PWM 信号通过 半桥栅极驱动器 IC (2EDL8124G3CXTMA1)馈送到桥的对角开关。  最近、我查看了论坛、发现 E 和 F 的 PWM 信号在续流期间可以同时处于高电平。  
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400335/ucc28950-q1-center-tapped-or-full-bridge-synchronous-rectifier?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28951%252525252525252520full-bridge#
在我们的项目中、在同样的场景下、当两个信号(E 和 F)同时为高电平时、栅极驱动 IC 不会将 PWM 信号传递到开关、因此会避免击穿。  同时、在自由轮时间内将传导反向并联二极管。
您认为我们的设计中存在任何问题吗? 是否可以不使用 PWM (E 和 F)信号而仅仅使用全桥二极管整流器? 在这种情况下、效率肯定会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不必使用 OUT E 和 OUT F 。我仍会通过10k Ω 电阻器将输出端接至地。

    我们有很多使用整流器输出的相移全桥设计、所以这是可以实现的。  使用 SR 桥时、只需确保时序正确。  当 QA 和 QD 同时导通时、您需要驱动电桥中的两个 FET。  当 QB 和 QC 同时导通时、您需要电桥中的其他两个 FET 导通。

    您可以使用两个半桥驱动器(输出 A、B、C 和 D)以及两个与门(用于馈入 H 桥驱动器)。   OUT A 和 OUT D 需要一个电阻分压器来将电压降至5V (最大值)、从而为与门供电。  OUT A 和 OUT D 将馈送到一个与门、OUT B 和 OUT C 将馈送到另一个与门。  然后、您将使用与门的输出来控制 FET 驱动器。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、