This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:通过 Q4的最大电流? (SYS 输出)

Guru**** 2537190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418486/bq25620-maximum-current-through-q4-sys-output

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件:BQ25611D

工具与软件:

您好!

我正在寻找将来使用 BQ25611D 芯片的设计替换/升级版本。 我发现了较新的 BQ25620芯片、但我没有在数据表中找到可以从 SYS 输出(Q4内部 FET)拉取的最大电流是多少?

此致、

Gauthier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauthier:  

    通过 Q4内部 FET 允许的最大电池持续放电电流为6A、与 BQ25611D 上的规格值相同。 下面、我包含了 BQ25620数据表中的章节以供您参考。 它位于第7页。  

    此外、在 BQ25620上、通过 Q4内部 FET 的最大峰值电流为10A、但该电流只能在最大50ms 内增加到6A 以上。  

    此致、

    Garrett