This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500101:BQ500101是否需要 bq501210才能工作?

Guru**** 2514665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500101, BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417001/bq500101-does-bq500101-needs-bq501210-to-work

器件型号:BQ500101
Thread 中讨论的其他器件: BQ501210

工具与软件:

我将使用 BQ500101设计电路。 应用手册和数据表指出、 BQ501210 (无线电源发送器管理器)需要与 符合 WPC (Qi) 1.2标准的(BQ500101)无线电源发送器搭配使用。  

是真的吗? 我无法使用单个 BQ500101设计无线电源发送器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ500101需要 PWM 输入、建议为此使用 BQ501210。 您可以尝试其他器件来代替 BQ501210、但我们建议您遵循数据表中的设置。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使我使用一个  BQ500101、我也需要一个 BQ501210 (无线电源发送器管理器)、对吗? 您能否从技术角度解释为什么 需要 BQ501210 (无线电源发送器管理器)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ500101需要一个来自外部控制器的脉宽调制(PWM)输入才能运行并产生输出电压。

    PWM 信号控制 BQ500101内的两个 FET 何时导通或关断、从而在 VSW 上产生在 VIN 和 GND 之间切换的波形。 需要通过外部 LC 滤波器传递 VSW 上的开关波形、以产生稳定的输出电压。 外部控制器可以检测此输出电压、 并确定是否需要调整 PWM 信号。

    根据 BQ500101数据表中的原理图、建议使用 BQ501210作为外部控制器。  

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有两个问题。

    1) 1) MCU GPIO 是否可以连接到 PWM 输入? 我们使用的是 CC3230SF12RGKR MCU。  

    2) 2)如果我需要使用无线电源发送器管理器、则不建议在新设计中使用 BQ501210。 是否有任何新部件替代 BQ501210 (无线电源发送器管理器)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、只要 MCU 能够在其 GPIO 输出上产生 PWM 、它就应该能够与 BQ500101一同工作。

    如果您仍需要了解 BQ501210的替换部件、请告诉我、以便我将您的问题转交给负责该器件的团队。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仍需要知道问题2的答案)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您有关 BQ501210可能替换的问题转发给负责该器件的组。  他们应该很快给你一个答复。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、但不要更换 BQ501210、15W 无线电源 TX。

    BQ500101可由 MCU 驱动。

    BQ501210是一款控制器、可为 BQ500101电源部分提供单个驱动。