工具与软件:
我们使用采用 SiC 技术的 CoolSiC MOSFET。 为了驱动小腿 MOSFET、我们使用器件型号为 ISO5452-Q1的栅极驱动器、该驱动器具有 DESAT 保护。 我们正在使用47uF、RLIM=5.1k Ω 和二极管设计 DESAT 保护。 这些值对于设计而言是否合适? 如果我们使用此值、是否会出现任何 DESAT 触发问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们使用采用 SiC 技术的 CoolSiC MOSFET。 为了驱动小腿 MOSFET、我们使用器件型号为 ISO5452-Q1的栅极驱动器、该驱动器具有 DESAT 保护。 我们正在使用47uF、RLIM=5.1k Ω 和二极管设计 DESAT 保护。 这些值对于设计而言是否合适? 如果我们使用此值、是否会出现任何 DESAT 触发问题?

您好 Niya:
消隐电容器是47uF 还是47pF? 47pF 是一个合理的值(如您的图像所示)、47uF 消隐电容器需要太长的时间才能充电才能有效保护 SiC。
在路径中使用5.1k Ω 电阻器和 HV 二极管的情况下、VDS 检测阈值将为:
9V-5.1k Ω*500uA-Vdiode = 6.45V-Vdiode
因此、只要二极管压降电压在合理的值(0.7V-2.5V)内、我就会认为 VDS 保护阈值是合理的。 当然、这对您的系统来说是有效的。
谢谢!
Vivian
您好、Niya:
1. ISO5x5x 在 DESAT 上具有~330ns 抗尖峰脉冲、有助于应对误触发。 但是、1pF 电容器通常太低、我们通常看到客户使用数十 pF 范围的电容器。 您可以在此处放置一个47pF 电容器、并在必要时在测试中对其进行调整。
2. 9V-11kOhm*500uA-Viode = 3.5V-Vdiode、可以工作。 1pF 有点过低。 同样、您可以在初始原理图中规划11kOhm、如果在正常运行期间 DESAT 错误触发、则稍后将其更改。
Vivian