This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:睡眠/唤醒、从而无法通过 SMBus 从 BQ40Z80读取寄存器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417976/bq40z80-sleep-wake-making-making-it-impossible-to-read-registers-from-bq40z80-via-smbus

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我是一名软件工程师、负责 通过 SMBus/I2C 从外部集成我们产品与 BQ40Z80。 电池组件仍在开发中、因此我尽早与 BQ40Z80EVM 评估板集成。 我已将电池检测侧设置为使用直流电源和1k 电阻梯、并在电池组侧设置了一个5k 电阻来模拟小负载。  

 如果我使用评估板上的唤醒功能按钮、只能从我自己的 I2C 控制器中通过 T.I.评估板读取 BQ40Z80中的寄存器。 同样、使用 BM2400和 T.I. Battery Management Studio (bqStudio)时、除了 I  

我无法更改任何寄存器、包括来自 TI Battery Studio 的寄存器、可能是因为该器件正在进入睡眠模式。  

请建议如何 通过 I2C/SMBus 唤醒 BQ40Z80或通过其他方式配置器件、以便不会以这种方式发生睡眠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew。

    您能否确认电池配置寄存器配置为表示此处模拟的电池数量? 进行此更改之前、可能必须按住 WAKE 按钮、但更改之后、监测计应该知道电池化成会产生多大的电压并保持唤醒状态。

    此致、

    Anthony