This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:TPS1HC30-Q1电流限制

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418150/tps1hc30-q1-tps1hc30-q1-current-limit

器件型号:TPS1HC30-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

根据数据闪存图8-4。 它显示了不同的 VDS 版本限制。

我不确定 VDS 值是否等于 Rdson * IOUT?

如果正确、结果将为30m Ω* 4.5A=0.171V。

VDS 仅为0.171V、如何获得0.171V 与所示图之间的关系?   

BR、

小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viola:  

    我现在正在处理这一问题、并将很快作出答复。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viola:  

    是的、您的公式正确、电压值确实表示 FET 上的压降。 但是、图表中所代表的值均考虑 Vin 电压、而不仅仅是 FET 上的压降。 要使用这些表、您应该考虑您使用的 Vin 范围。

    谢谢!

    Sarah