请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 工具与软件:
您好!
我们观察到一种行为、其中输出下拉电流已启用、而器件未被禁用、也未处于 UVLO 状态。
在这种情况下、Vin 是稳定的、并且 Vout 设计为通过更改反馈电阻比在3.3V 或1.8V 下运行。 当 Vout 从3.3V 降至1.8V 时、输出电容以与输出下拉灌电流能力一致的速率放电。 由于数据表中没有关于此场景的信息、您可以帮助确认这是预期行为吗?
谢谢!
Lindsey