This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:当 Vout 崩溃且 Vin 稳定时启用输出下拉电流

Guru**** 2501285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417934/tlv767-output-pulldown-current-enabled-when-vout-collapses-and-vin-stable

器件型号:TLV767

工具与软件:

您好!

我们观察到一种行为、其中输出下拉电流已启用、而器件未被禁用、也未处于 UVLO 状态。

在这种情况下、Vin 是稳定的、并且 Vout 设计为通过更改反馈电阻比在3.3V 或1.8V 下运行。 当 Vout 从3.3V 降至1.8V 时、输出电容以与输出下拉灌电流能力一致的速率放电。 由于数据表中没有关于此场景的信息、您可以帮助确认这是预期行为吗?

谢谢!

Lindsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lindsey:

    我正在查看此申请、如果能尽快获得更多信息、

    此致、

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lindsey:

    您能否提供 LDO 连接的原理图、您拍摄的显示此行为的任何示波器快照以及测试设置图片?

    此致

    Ishaan