This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:关于内部 MOS DS 波形振铃的问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411751/lm25180-q1-question-about-the-ringing-of-waveform-of-the-ds-of-the-internal-mos

器件型号:LM25180-Q1

工具与软件:

 当 MOS 关闭时会有明显的振 铃、如下图所示、振铃几乎达到0V。 由于它是初级侧调节(PSR)反激式转换器、这是否会几乎达到0V 的振铃、从而导致 MOS 误导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaojun:

    感谢您发送编修。  我认为 MOSFET 导通错误: 它的通道关闭、该波形意味着初级缓冲电路中存在一些问题。 不过、该波形的概览看起来不错。   您能否将原理图与 准确标记以便回顾的元件值或器件型号共享?  另请说明运行条件: VIN、Vo 和 VO2或 Vo3……  有多个输出轨及其负载条件。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaojun:

    我可以在2周内关闭此主题、不进行任何活动吗?  欢迎您通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢!

    Youhao