This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:RSET 降低时的 IC 行为

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412580/lm5180-ic-behavior-with-decreasing-rset

器件型号:LM5180

工具与软件:

您好!

"相关问题"部分提到了 RSET 的价值。 数据表建议使用12.1kΩ。 如果 RSET 值从12.1kΩ 降低、VRSET 的精度会降低吗?

此外、您能否向我们提供您的意见、说明当 RSET 降至6.2k~6.8kΩ 时、VRSET 变化预计会有多差?

可能很难获得您的意见、因为数据表规格(I_REST、V_REST)​​是在12.1kΩ 的条件下进行测试的。 在这种情况下、我希望得到以下形式的建议。

- 6.2kΩ 至6.8kΩ 太小、并且 IC 很可能无法正常运行。
-由于 TI 仅在12.1kΩ 进行测试,因此贵公司有必要彻底评估和确定​​建议值以外的电阻值。 等等

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您使用 LM5180进行设计。  您是非常正确的、我们建议 RSET=12.1k 以实现最佳的 Vout 调节精度、因为 IC 已通过 RSET=12.1k 进行修整。  我们可以在内部集成 RSET、但我们将其保留在外部、以便用户为 RSET 和 RFB 选择匹配类型的电阻器、从而尽可能减少 Vout 设置点容差。  

    您能解释一下为什么选择不同的 RSET 吗?  抱歉、如果您将 RSET 更改为6.2k~6.8k、我无法说明会引入多少 Vout 误差、因为我们没有此类特性数据。  尽管我认为 IC 不会损坏、但我们只是无法保证所承诺的调节精度。  由于数据表 EC 表是合法合约、因此我们不建议选择不同的 RSET 电阻器。  

    如果您还有其他问题、请告诉我、我们将齐心协力解决这个问题。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我可以在2周内关闭此主题、不进行任何活动吗?  欢迎您通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢!

    Youhao