This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:LM25143设计问题

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418696/lm25143-lm25143-design-questions

器件型号:LM25143

工具与软件:

嗨、团队:

1) 1) 客户想使用 LM25143并将其设计为500W、24/12Vo、41.66A 的交错模式、可以使用1个 LM25143 (两相交错)来此设计吗?

我们的产品页面显示最大输出电流为100Amax。

但为什么交错设计的 webench max 仅为40A?

即使我们输入 24/12Vo 40A、我们的 webench 也显示出"无法创建设计"。

2) Webench 演示、用于双路输出设计每个通道可支持40A、

交错应用应能够设计为80A、但为什么  webench  INTERLEAVE 选项最大值仍为40A?

3) 3)  客户是否可以参考24V/12Vo、30A webench 原理图、并添加更多 MOSFET 以提高至42A 500W 功率等级?

4)因为我们的产品页面显示 Ioutmax 为100A。

如果客户要使用双路输出设计、即12Vin/5V 和3.3V。 5V 和3.3V 通道均为50A。

可以用于 LM25143吗? 如果客户添加更多 MOSFET、LM25143是否能够达到更高的功率级别?

有任何疑虑?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已根据您的问题对我的答案进行编号:

    1)对于此器件来说、这是可以的。  

    2) Webench 模型基于与基准测量相关的仿真数据。 由于模型中包含真实的基准数据、并非所有特定条件集都始终能够进行建模。 如果 Webench 未能对其所需的特定条件进行建模、快速入门计算器应帮助您和客户使用此器件进行设计: https://www.ti.com/tool/download/LM5143DESIGN-CALC

    3) 3)如果 Webench 未提供符合其特定条件的设计、则应使用上面链接的快速入门计算器。 某些外部组件可能需要更改、 计算器将帮助客户进行必要的设计更改。 另请参阅数据表的应用部分。

    4)这应该是可以的。 请参阅快速入门计算器。

    通常、由客户选择额定值适合所需输出电流的 MOSFET。 数据表在应用部分提供了建议的选择标准。

    此致、

    Ridge