This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:设置 ICHG 的参数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622EVM, EV2400, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418140/bq25622evm-set-parameters-of-ichg

器件型号:BQ25622EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ25622

工具与软件:

尊敬的 TI:

为什么我无法将 ICHG 设置为400 mA? 它始终读为160 mA。

这是我的设置、如下所示。↓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    1)我建议先禁用看门狗计时器(REG0x16[1:0]= 00)、以避免寄存器因看门狗过期而复位。 如数据表第8.4.1节中所述、当看门狗过期时、ICHG 值会减半。  

    2)在 GUI 中设置 ICHG 值时、您应该能够从下拉菜单中选择400mA。 该值对应于16位 REG0x02的十六进制值140。 如果由于某种原因而无法使用下拉菜单、您还可以在 GUI 右侧 REG02的 D 列中键入十六进制值140、其中会显示二进制值。

    如果在设置 ICHG = 400mA 时仍遇到问题、请告诉我。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 ICHG 默认值为1040mA 而非 160mA。

    (来自表9-9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    我不确定您看到160mA 的原因、但我已经在 BQ25622EVM 上验证 ICHG 的加电值为1040mA、我们没有收到其他客户关于器件仅设置为160mA ICHG 的任何投诉。  

    如果您在下拉菜单中将值更改为400mA、然后点击"读取寄存器"按钮、该值是否会改回160mA? 除了 BQ25622和 EV2400适配器外、您是否有任何器件连接到 I2C 线路?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    我刚刚注意到另外一点。 在提供的图像中、可以看到 REG02设置为101二进制、位5是最低有效位(LSB)。 要设置 ICHG = 400mA、应使用将 REG02设置为101二进制文件 位6 LSB。  

    我想知道该问题是否源于您在 ICHG 设置 LSB 实际上是 BQ25622数据表的表8-9中提到的位6时将位5用作 LSB。 另外、请确保参阅数据表的最新版本。  

    此致、

    Garrett