This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:电流检测滤波器:什么是感测放大器电流、可用于优化滤波?

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653DYYREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402053/tps923653-current-sensing-filter-what-is-sense-amplifier-current-and-can-be-filtering-optimized

器件型号:TPS923653

工具与软件:

尊敬的:  

我们在设计中使用 TPS923653DYYR、现在我们将优化此电路。  以 TPS923653DYYREVM 为例、其中有 C8 (22uF)、R2、R3 (0R0)和 C10 (100nF)。
我假设通过将 R2增加到几百欧姆的 R3值与 C10 (100nF)可以在 CSP 和 CSN 引脚上形成足够的滤波器、因此可以省略 C8。

您能否与我们分享 CSP、CSN 引脚的输入电流、以便我们能够正确设计此类滤波器?

提前感谢 Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    C8不可省略。 您可以参阅 数据表中的第9.2.1.2.5节"其他外部元件选型"、了解如何为该电容器选择合适的值。 实际上、C8并不像 C10那样用于噪声滤波。 它用于在内部开关 FET 导通时保持电流检测信号。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!  

    我理解您的观点、但您仍然能与我分享 CSP、CSN 引脚的输入电流吗?
    如您所述、"C8 ……用于在内部开关 FET 导通时维持电流检测信号"-这意味着电流检测信号(由 CSN、CSP 输入处理)是正在发生的信号。 无论我们如何设计电路来满足您的陈述、都是有效的。

    请向我提供请求的号码。
    提前感谢、
    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我懂了。 我会检查 CSN 和 CSP 引脚的泄漏电流数据、 稍后返回给您。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。
    您能回答吗-如果不能回答数字、那么在我可以预期的时间范围内回答?
    否则、我们必须考虑另一个芯片。
    谢谢、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我目前正在 与设计团队核实这些信息、并将在今天结束前回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我已经和设计团队核实了。 请参阅以下仿真的结果-  

    下表提供了估算 CSn 和 CSP 引脚电压不低于5V 时流入 CSN 和 CSP 引脚的泄漏电流的公式。

    流入 CSN 和 CSP 引脚的泄漏电流不同。 该值在三种情况下也会有所不同:

    • IC 已启用、 内部功率 FET 正在 切换。 ("启用和调光打开"列)
    • IC 已启用、 内部功率 FET 未进行开关。 ("启用和调光关闭"列)
    • IC 被禁用。 ("禁用"列)  

    注意:

    • 结果泄漏电流的单位为 uA。
    • ADIM_DUTY 是指介于0%至100%之间的模拟调光比。
    • V_CSPN 是指 CSP 和 CSN 节点的电压。 (CSP 和 CSN 之间的电压差通常不大于200mV。 所以我们 粗略估计 CSP 和 CSN 节点的电压相同。) V_CSPN 的单位为 V  
    • 当结温变化时、它也会产生一些差异。 我们在获得这些公式和结果时不考虑这一因素。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    抱歉。 我只是发现我做了一些错误在上表我张贴。

    请参阅下面显示的更新表格。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Steven