This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891EVM:LP5891EVM LED 在执行基本初始化步骤时无法亮起

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891, LP5891EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417990/lp5891evm-lp5891evm-leds-not-turning-on-with-basic-initialization-steps

器件型号:LP5891EVM
Thread 中讨论的其他器件:LP5891

工具与软件:

我正在尝试通过修改后的 SSI 端口(继续时钟等)上的定制 Linux 驱动程序与 LP5891 (特别是 LP5891EVM)进行连接。  似乎我已正确配置驱动程序以按照指定创建 CCSI、并且能够正确读取和写入 LP5891、但无法在 LED 上显示任何内容、我想知道缺少什么。

我遵循的是 C2000的示例代码、但这似乎是唯一说明如何正确配置和驱动 LP5891EVM 的"文档"

首先、我使用看起来正确的广播来设置芯片 ID:



我将按照 C2000示例中的确切说明配置 FC0->FC4 (这是 FC0写入):



并且我可以通过读取来确认该设置:

我的逻辑分析仪不会自动对 CCSI 进行解码、但我认为手动确认很好(寄存器写入没有任何文档、因此我不确定是否在位/字节顺序上丢失了内容)。

寄存器写入如下所示(从 fc_settings.h 改用):

FC0:0xAA 0x00 0x00 0x00 0x71 0xCF 0x01 0x00  
FC1:0xAA 0x01 0x01 0xA5 0xE2 0x52 0x95 0xFF  
FC2:0xAA 0x02 0x00 0x0D 0xD0 0x33 0x00 0x00
FC3:0xAA 0x03 0x00 0x7A 0x40 0x55 0x8F 0x00
FC4:0xAA 0x04 0x00 0x07 0x00 0x3F 0x40 0x00

之后、我要将 ALL (0xFFFF)写入 SRAM、然后是 VSYNC 命令。  我希望能够浏览代码、此代码会点亮 EVM 上的所有 LED、但我看不到任何指示灯。  写入 FC 寄存器后、我确实会看到12mA 至7mA 的电流消耗下降、但我不确定如何进一步调试这一点。

对于如何提供一些最少的工作来确认系统可正常工作(即打开/关闭 LED)、您是否有任何指导?

您是否有关于 EVM 系统的调试指南?

我在初始启动中是否遗漏了任何步骤?

谢谢!
Galen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Galen:

    我们的专家现已离开办公室。 可能会稍后回复您。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Galen:

    您能否首先提供 EVM 电路板的硬件连接? 我可以首先帮助检查连接、请通过电子邮件与我联系、然后提供文档以供指导。

    BR

    Monet Xu (monet-xu@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、我通过电子邮件将硬件连接发送到您的电子邮件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对其他人来说: 我使用的 SCLK 速率太慢。  我运行的是< 1MHz。  ~我现在以 SCLK =Δ V 11MHz 运行、一切都运行得好得多、LED 亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Galen:

    很高兴听到这个消息。

    BR

    Monet Xu