This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:TPS923652DMTR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419006/tps923654-tps923652dmtr

器件型号:TPS923654

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用 TPS923652DMTR 的器件型号来执行降压操作。 所连接的电路如下所示、请确认。

我们要提供5V 的输入需要生成3.15V 的电压来驱动正向电压为3.15V 的单个 LED。

输入电压为5V 时、升压操作可得到21.36V 的电压。