This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:无需 SMBD 和 SMBC 连接到充电器 IC 即可为电池组件充电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417413/bq40z50-r2-charging-battery-assembly-without-smbd-and-smbc-connections-to-charger-ic

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我的理解是、BQ40Z50 IC 与充电器 IC 之间无需 SMBD 和 SMBC 连接、则由充电器 IC 控制包含 BQ40Z50 IC 的电池组件的充电。 那么、BQ40C50 IC 如何知道向 IC 上的 CHG 端子施加电压、以便向 CHG MOSFET 的栅极施加电压、使电流流经 CHG MOSFET、从而在充电期间为电池组件充电?

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    理想情况下、在正常运行时、CHG 和 DSG FET 将始终保持导通(在某些情况下、例如保护跳闸可能会导致 CHG 和/或 DSG FET 关断)。 Charger IC 需要了解施加到电池进行充电的电压和电流。 如果电量监测计和充电器之间没有直接通信、则需要使用 MCU 来传输该信息。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    我感谢您的答复。 如果 BMS IC 和充电器 IC 之间没有通信、PCHG 是否也会始终开启?

    您能否请提供资源、其中将介绍如何在 BQ40Z50 BMS IC 中设置所有参数。 最终、目标是生成一个用于生产的"黄金文件"、但与此同时、我需要对使用 BQ40Z50 IC 的电池组件进行编程、并且需要设置跳闸点、使用中的电池数量、当前跳闸设定点等  

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如果 PCHG FET 配置为始终开启、则也是。

    是的、我将为您链接学习周期文档、其中说明了完成学习周期的过程并设置基本参数来完成学习周期。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的反馈。 非常感谢。

    此致、

    Joe Dewitt