This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E-Q1:需要更精确的 TD 时序规格

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418384/tps3808e-q1-need-more-exact-td-timing-specifications

器件型号:TPS3808E-Q1

工具与软件:

各位同事、您好!

客户正在考虑使用我们的  TPS3808EG01DBVRQ1 代替另一家供应商的 P2P 器件、但具有非常具体的时序要求、这使得当前使用的器件具有过大的容差。 电源电压为1V 且容差很小- 它们需要在不低于0.8V 但也不低于5ms 但在器件的整个电压和温度范围内不超过10ms 的条件下释放电压。 根据产品说明书、即使不考虑外部电压偏差器和 Cp 的容差、也无法实现这一点。

这实际上是非常紧迫的。 请随时与我联系。

此致、Fernando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:  

    感谢您的提问。  TPS3808EG01DBVRQ1的阈值 为0.405V。 如果需要使用0.8V 阈值监测1V 电源轨、我认为 TPS3808EG09DBVRQ1 可能是更好的选择、因为不需要外部电阻分压器。 TPS3808EG09具有内部电阻分压器。  

    如果您查看下面的时序图、td 复位延时时间是可调节的、这样他们就可以有一个满足上述时序要求的电容器。 (5ms td <10ms)

    我希望这对您有所帮助! 如果您有进一步的问题/疑虑、请告诉我

    好的

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila、问题是器件容差。 必须在整个温度范围(-40至125度)内确保此时序。 我未在该线程中使用 G09、因为 e2e 论坛不允许我这样做。 但是、由于1V 是标称电压、而不是0.9V、因此可能需要可调节电压版本。 您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:  

    只是想澄清一件事、以便更好地为您提供帮助。 由于目前我不确定您指的是什么是电压释放;RESET 变为低电平或 RESET 变为高电平时的电压释放。

    G09的阈值为0.84V、精度为1.5%、这意味着 RESET 将置位( 变为低电平 )当 SENSE 引脚上的电压 ±0.84 μ V (1.5%)时、在30us (Tpd)延迟后。 这涵盖了 -40至125C 范围。

    ->精度为1.5%时、可使复位生效的最小感测电压为0.827V、 最大感测电压可使复位生效的最小感测电压为0.853V。 根据数据表、这是 TPS3808E-Q1的精度范围。  

    复位可使失效  (复位电压再次变为高电平)、  检测电压需要超过阈值电压+迟滞电压。 它们可以使用 CT 引脚设置复位延迟(TD)时间。   

    请在下面的中查找时序行为。 通常、当您提到复位释放时、我不过您的客户需要将复位取消置位的最小5ms 延迟、TPS3808E-Q1可以帮助解决这种情况。

    但如果需要设置检测延迟、我建议使用 TPS3899DL01DSERQ1、该器件具有 CTR 和 CTS 引脚、用于调节复位延迟(td)和检测延迟(td 检测)。 这是可调型号、它们需要电阻分压器来监控1V 标称电源轨。 它 在40到125C 范围内具有±2.5%的精度。  

    此致、

    Sila Atalar