This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM285-1.2:需要澄清 LM285DR-1-2的电压容差

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419390/lm285-1-2-need-clarification-on-voltage-tolerance-of-lm285dr-1-2

器件型号:LM285-1.2

工具与软件:

LM285DR-1-2的数据表中提供了两个电压容差值。 需要了解 LM285DR-1-2具有1%还是2%的初始电压容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvhashree:

    LM285-1.2提供1%的 电压容差。

    谢谢!
    约书亚