This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:电流检测放大器增益

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418713/tps92692-q1-current-sense-amplifier-gain

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

"电流检测放大器增益"  

这仅列出了典型值、但最大值和最小值有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、增益是一个恒定值、因为它是由 IC 的内部电阻值设置的。 但是、其精度会随温度而变化、在最低和最高工作条件下、其精度变化约为10%-15%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

      如果您有、请向我展示"增益与温度间的关系"图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这可从数据表推断得出