This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池跳跃的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419235/bq27426-the-problem-of-battery-jump

器件型号:BQ27426

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我们有一个产品使用具有化学 ID 3142且 终止电压 为3.5V 的 BQ27426。 在放电过程中、电表的读数可能会突然上升、例如从60%上升到0或从99%。 然后、通过该工具检查参数、可以发现参数已恢复默认状态并进入 ITPOR。 这种情况在什么条件下会发生。

谢谢你  

最棒的酒店

 吴子伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziwei、  

    每次电量监测计复位或发生 ITPOR 事件时、电量监测计都会恢复到默认设置、并且您会丢失学习的参数。 因此、建议您的主机 MCU 定期保存状态参数、并让 MCU 定期轮询监测计上的 ITPOR 位。 然后、当设置 ITPOR 位后、便可以知道发生了 POR 事件、然后可以重新加载学习到的状态参数并重新加载特定配置。  

    此致、  

    Robert。