This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143Q1

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419775/lm5143-q1-lm5143q1

器件型号:LM5143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5143

工具与软件:

从数据表可以看出、使用 FB1设定点可以设计为可调输出电压、但我对输入电压设定点有查询、我的问题如下:

1.我的输入要求是6V 到16V (12V 的典型值)、但同一个降压设计可能会获得16V 以及典型值、如果我需要为典型值16V 重新设计我的系统、或者我的现有12V 输入设计中是否包含任何功能或设定点、请帮助我提供答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有输入"设定点"-降压稳压器的整体目的是采用可变的输入电压并将其转换为固定输出电压。 当然、您可以拥有额定 Vin、在您的情况下为12V。 请使用 LM5143快速入门计算器来协助进行设计。

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    此致、

    TIM