This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:将组件修改为12V/6A (70W)功率 PoE PD

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS2373, PMP21318, PMP20878, PMP21103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419588/tps2373-4evm-758-modify-the-components-to-12v-6a-70w-power-poe-pd

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件: TPS2373PMP21318PMP20878PMP21103

工具与软件:

您好、先生、

我的客户想将 TPS2373-4EVM-758 (5V/14A)修改为(12V/6A) 70W 电源 PoE PD 功能。

哪些组件需要更改? 您能提供建议吗? 谢谢!

他们是否可以使用以下变压器元件来实现12V/6A 功能?

e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_ER2010_2D00_616_2D00_D-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    感谢您发送编修!

    以下是采用 TPS2373的参考设计。 您需要更改变压器和次级侧组件、可能还需要更改作为循环区域的补偿 RC。   如需更多详细信息、请参阅 PMP21318 (www.ti.com/.../PMP21318)。  

    基准 PD 顶视图 级别 VOUT 测试点 Iout 电源
    TPS2373-4EVM-758 TPS2373-4 ACF 8. 5. 14. 70
    PMP20878 TPS2373-4 ACF 8. 24. 3. 72.
    PMP21103 TPS2373-4   ACF 5. 12. 2.5. 30.
    PMP21318 TPS2373-4 ACF 8. 12. 6. 72.
    TPS2373-3EVM-024   TPS2373-3 转换器 6. 12. 4. 48.

     附件中的变压器参数看起来适用于12V/6A 应用。  此外、您还可以考虑使用 Coilcraft 的750341794 Wurth 或 AA1045-AL。  

     此致、

    Diang