This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:为 UA78M12HMQB 寻找替代器件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419504/ua78m-looking-for-alternative-for-ua78m12hmqb

器件型号:UA78M

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我是荷航的一名工程师、对于电路板维修、我们正在寻找 LDO 的替代产品。
不幸的是,我们的手册中提供的命名规则和 PN 总是落后于市场所提供的。

我发现这款 LDO 有另外的命名:SG7812AT883B、HS5E8071-203-1,012,280-22002-327和280T1020-529

我还找到了使用 LDO 的电子布局。  

我当前正在寻找与规格匹配的替代 PN。
Vo = 12V、安装为 SMD
我还在寻找 PN 的 HPQB 部分的含义、因为其中没有明确器件命名规则。  
我使用了 SLVS059U 2024年5月版 UA78M 数据表作为参考。

期待您的帮助。

此致、

Michiel Geerts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiel:

    感谢您发送编修! 最好的替代器件将是 TPS7B8601QKVURQ1。 该器件采用 TO-252-5封装、可通过设置 FB 电阻实现额定40V 的输入电压、500mA 输出电流和12V 输出。 遗憾的是、我们没有与 UA78M 引脚对引脚的12V 固定输出替代产品。

    TPS7B8601QKVURQ1的建议最小输出电容器为2.2uF、建议的标称输入电容器为1uF。 因此、 与当前设计相比、Cout 需要增加、但 Cin 可以大幅降低。 即使一般而言、LDO 输入电容器的68uF 也很高、因此、如果您使用的是具有高 Cin 的类似设计、则该值可能会降低以节省系统成本、除非选择该值有具体原因。

    至于"HPQB"的命名法,我无法在我们的数据库中找到关于这个特定 OPN 的信息,所以我无法确认 HPQB 的含义。 我认为这可能是 UA78M12CKVURG3的替代器件型号。 这是一种独特的情况、但为了便于将来参考、通常 可以在数据表中找到有关器件命名规则的信息、通常可以在封装信息和可订购信息表之前找到。 对于 UA78M、命名规则表见第22页。

    如需进一步指导、请随时联系。

    此致、

    Kelsey