This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:请求 TPS23754的双输出反激式变压器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419312/tps23754-request-for-dual-output-flyback-transformer-for-tps23754

器件型号:TPS23754
Thread 中讨论的其他器件: PMP22301

工具与软件:

你(们)好

我正在寻找采用 TPS23754并具有24V 和3.3V 双路输出的 PoE PD。 我找不到适合这种情况的变压器。 到目前为止、最接近的选项是 Coilcraft 的 JA4372-AL_、具有12v 和3.3V 的双路输出。 是否已有适用于24V 和3.3V 双路输出的变压器、这样我们就不必从头开始设计了?

尽管 TPS23754能够处理802.3at 电源规范、但我仅计划通过802.3af 电源规范使用该器件、以获得较小的变压器尺寸。

谢谢。
Best regards.e2e.ti.com/.../desain-transformer-dual-output-12v-dan-3.3v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romi:

    感谢您发送编修!

    抱歉、我找不到24V + 3.3V 的双路输出。 如果3.3V 电压需要低电流、是否可以使用24V 转3.3V LDO?  

    此外、PMP22301 (https://www.ti.com/tool/PMP22301) 是一种使用 TPS23754的24V/0.9A 反激式参考设计。 它使用750318587e2e.ti.com/.../WE-xfmr-750318587.pdf 作为变压器。

    希望这个答案能有所帮助。 如果您有其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Diang