工具与软件:
这是针对中主题的后续操作
我现在拥有 BQ25120AEVM、并提供了有关此问题的更多信息、但仍需要解决该问题。 我可以重现 EVM 的问题(通过在输出电源平面和 GND 平面之间焊接电容器)、这样应该能够让支持更好地重现和分析问题。
大容性负载会导致这个问题、而造成这个问题所需的容性负载大小因所安装的 BQ 芯片而异。
以下各图显示了 BQ25120AEVM 在不同条件下的波形:
具有8.2K 负载电阻器的 BQ25120AEVM:

这是预期的开关行为、因为没有容性负载。
带"良好"BQ 芯片的 BQ25120AEVM、具有8.2K 负载电阻器和3到5个22uF 电容负载:

电容对 BQ 开关行为影响很小、只能按预期减少纹波。 "良好"BQ 单元正常工作、甚至带5或6个22 μ F 电容器。
3.安装了"不良"BQ 芯片并具有8.2K 负载电阻器和3到5个22uF 电容负载的 BQ25120AEVM:
不同的 BQ 芯片展示了不同容性负载下的这种开关行为。 有些甚至在6个22uF 电容器下具有正常的开关行为、而有些仅在3个22uF 电容器下显示了以下开关行为。

我们需要避免该 BQ 开关行为、因为它会导致大得多的纹波。 在我们的定制 PCB 设计中、除了各种较小的去耦电容外、我们还使用了3个22uF 电容、而约15%的 BQ 芯片会出现上述噪声开关行为。