This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:复位 OCD 检测

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417695/bq78350-r1-reset-ocd-detection

器件型号:BQ78350-R1

工具与软件:

您好!

我们在重置 OCD (过流放电)检测时遇到问题、因为它仅会在检测到充电电流时恢复。  我们使用 firware verion R2。 在我们的应用程序中、必须能够另外通过软件命令重置错误。 我们只找到用于重置错误的重置命令0x0041。 这种完全复位的问题是所有测量数据都会丢失、例如、在完成一个完整周期之前不会精确计算 SOC。

是否还有其他可能性可以通过软件复位检测到的 OCD?

感谢你的帮助。

此致

Stephanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流不需要是充电电流。  也可以将 OCD:Recovery Threshold 设置为放电电流(负电流)。 请参阅 TRM 中的3.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    非常感谢您的答复。  我们无法解决将 OCD:Recovery Threshold 设置为放电电流(负电流)的问题、因为  OCD (过流放电)检测的复位应通过充电或按下按钮来完成。  

    此致

    Stephanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕您的问题没有解决方案。 保护器只能在规格范围内工作、您的要求似乎与保护器的功能不兼容。 我可能不完全理解您的要求。 请在 TRM 中向我展示支持您的要求的器件、然后我可以检查和/或进行解释。