This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:设计审查

Guru**** 2522710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417480/tps546b24a-design-review

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

您好!

我的客户已请求 TI 审核 TPS546B24A 设计。

请查看他们在下面的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../TPS546B24A.zip

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、我们将审查设计。  可能需要几天时间、因为我们的 队列中还有其他几个设计评审申请、还有几位应用工程师需要休假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有更新吗?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在做这件事。  过去几周、应用团队人手不足、仅有几个人休假。  这就是为什么我说它可能需要几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)由于布局是通过单个接地完成的、因此 AGND/PGND 连接未正确完成的风险会增加。 这可能会影响器件在终端应用中的性能。

    2) 2) VSEL 将输出电压正确设置为0.85V、但如果需要、仅使用1即可实现相同的设置

    R178 = DNI、R182 = 17.8kΩ (与当前选择在功能上相同、并将所需的电阻器数量减少1个)

    否则、设计看起来不错。