This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:快速变化的电流是否会影响精度

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418892/bq27z558-will-the-rapidly-changing-current-affect-the-accuracy

器件型号:BQ27Z558

工具与软件:

您好、TI

如果流经采样电阻的电流继续快速剧烈跳变(如图所示)、则电量监测计能否准确计算消耗的电量? 会有多大的误差? 误差的百分比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计每秒报告一次当前读数。 电流负载在这1秒的时间范围内会发生多次变化。 我的假设是、监测计将错过在这一秒采样期间应用的大量电流。 对于此类不规则的充电行为、我们无法保证会或应该有多大的误差。 我们建议您在末端进行测试、以查看监测计在此负载分布中是否准确。 您可以通过检查电量计上通过的充电寄存器来计算误差。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的器件需要测量此时的耗电量、您有什么建议的解决方案吗? 是否有可以高速采样的测量仪表? 或者我们是否可以使用其他电路来代替电量监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供能够以如此快的速率采样的量表、我不确定任何其他解决方法。

    此致、

    Adrian