This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:低阻抗故障

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419353/ucc5350-low-impedance-failure

器件型号:UCC5350

工具与软件:

团队、

最近在 IC 引脚上发现短路、一些 IC 材料可能会因7月台湾台风洪水而受到潮汐影响!
客户发现在接通电源时、有几块 PCB 板发生短路。
不确定是因湿气或电气问题造成的、请帮助解释并提供建议。  

VCC (引脚1)接地(引脚4)=>低阻抗

引脚8至引脚5 => 2.5欧姆

引脚7至引脚8 => 3.5欧姆

  

应用:UPS

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    首先、我想知道是否有任何外部水损害的可能确认。

    • 这些板上是否有因湿气/水而损坏的迹象?

    由于初级侧和次级侧都受损、这让我认为它是由外部因素造成的。

    这些阻抗测量绝对显示出由于 EOS 而对驱动器中的内部二极管造成的损坏。

    此致、

    Hiroki