主题中讨论的其他器件: TPS25751、 TPS65987DDK
工具与软件:
您好、TI 团队:
我正在寻找 USB Type-C PD 解决方案。 理想情况下无需主机 MCU 或固件开发。 我的应用的功率为60W 或100W、仅提供电源、无数据。
起初、我对 TPS25750很有兴趣、因为它的1k 很低。 但是我不太清楚这款芯片是否支持100W 的供电能力。
第一页提到有一个28V 7A 双向电源开关。 不过、在数据表的稍后部分、该开关似乎只有在与 BQ 芯片配合使用时才能使用?
我的两个问题是:
- 能否将 TPS25750用于100W 纯拉电流应用、而不含 BQ 芯片?
- 如果没有、您会为此应用推荐哪种 IC?
提前感谢、