This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:软启动时间

Guru**** 2502675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419460/tlv733p-soft-star-time

器件型号:TLV733P

工具与软件:

您好!

我只找到数据表提到1.8V/3.3V 软星形时间。

我想知道是否有 TLV73325、2.5V 软启动时间包括典型/最小/最大可能共享的电压?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    2.5V 的软启动时间与3.3V 相同、因为这两个电压都只是内部基准电压的增益值。  我们没有对最小值/最大值进行表征。 通常、对于 LDO、我们预计开启时间会在工艺变化和温度等范围内出现10-20%的变化、这正是我对该器件的预期结果。

    谢谢!

    Stephen