This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:缓慢拔下时器件卡在充电模式(状态开启)。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419135/bq25629-part-stuck-in-charge-mode-stat-on-when-unplugging-slowly

器件型号:BQ25629

工具与软件:

我将 以以下方式通过14500 LiPo 和 USB4120-03-C 连接器使用 BQ25629:

我的充电电源是连接到 PC 的 USB 集线器(品牌无关紧要、我尝试了几种不同的芯片组)。 当我非常缓慢地拔下 USB 充电器线缆时、器件保持在充电模式下、STAT LED 始终亮起。 当我 快速 RIP 掉线时、设备工作正常。

什么原因可能导致这种情况?

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_8234.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能否帮助提供一个波形、显示在缓慢拔下输入电缆时 BQ25629器件上的 VBUS、VSYS 和 STAT 电压?  

    此致、

    Garrett