This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:容量从99%延长到100%

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416926/bq27426-the-capacity-took-a-long-time-from-99-to-100

器件型号:BQ27426

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 nRF52平台上使用了 BQ27426开发一种附件。

电池容量为920mA 100、充电电流为0.5C。

我们知道、 当电池容量越来越高(>95%)时、充电电流会越来越低、

但这大约需要0.5小时才能达到充满电的状态。

目前、我们没有 EVM 来具有黄金测量仪表和校准、

我们想知道如何在短期内进行一些配置调整、从而提高精度。

BTW、Design Capacity 似乎是监测计的一个重要参数、

如果设置或未设置参数、我们将会看到什么现象?

能力前提条件是否在设置 Matter Design Capacity 的情况下生效?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从99%上升到100%需要一段时间的可能原因是测量仪表需要等待一段时间才能满足主要充电终止条件(请参阅下图)。 请确保您已正确配置主要充电终止参数。  

    此外、建议您在参考电量监测计报告的 SOC 之前成功执行学习周期。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们使用的电池是 capcity 为920mA、EOC 的充电器为50mA、

    我们读取的电池电压约为4400mV、而充电时容量达到99%。

    我们可以得到"920/(0.1*(50*1.15)= 160"的收尾速率、并且收尾电压应设置为4400mV 吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:我们通过以下命令读取的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:  

    我建议参考 "实现成功学习周期"文档bq27426快速入门指南 、了解如何设置这些参数。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您为我们提供文档。

    可以按照快速入门指南中的示例计算收尾速率:

    但我们无法在两个文档中找到收尾电压信息。

    那么、您能告诉我们"收尾电压"是什么意思吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:  

    收尾电压是充电器从充电曲线的恒流阶段切换到恒压阶段时的电压。 简而言之、这将是充电电压。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提供相关信息。
    我们会尝试将收尾电压设置为充电电压- 4400mV、
    但它导致容量降至0%(电池充满)、
    有什么需要注意的参数吗?

    此致、
    Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:  

    您认为"容量下降至0%"是什么意思? 我之前链接的文档中列出的参数应该只是您成功完成学习周期所需配置的参数。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    在设置收尾电压之前、所有4个参数都将进行设置:

    在将收尾电压更改为4400后、容量百分比变为0%。
    我使用命令"0x0A"读取它的完整可用容量为0。
    (设计容量为920、设计能耗为3550、终止电压为3050、收尾速率设置为160。)

    此致、
    Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:  

    匹配 chemID 后、您将需要执行学习循环。 只有在成功完成学习周期后、您才应参考电量计的精度。  

    此致、  

    Robert。