Thread 中讨论的其他器件: TPS54020
工具与软件:
您好!
我在设计中使用了几个 LMZ31710。 第一个器件的电源正常状态连接到第二个 器件的 INH 引脚。 我注意到一种奇怪的行为。
根据数据表、INH 引脚上没有下拉电阻、但我的电路的行为类似于 INH 引脚内部有10K 下拉电阻。
我已将连接到第二个 器件 INH 的 PWRGD 引脚的100K 上拉至 VCC_1V8。 我在 PWRGD 引脚上获得0.164V 电压、但稳压器输出电压正确。 将上拉电阻更改为10K 时、电压为0.9V、将其更改为1K 时、电压为1.64V。 由于 INH 引脚所需的最小电压为1.3V、我可以 使用1K 上拉的 PWRGD 启用第2个稳压器。 此行为与 PWRGD 引脚或 INH 引脚上的10K 下拉电阻完全匹配。 不过、对于 具有100K 上拉电阻至3.3V 的第二个器件、PWRGD 引脚似乎可以正常工作、我在 PWRGD 引脚上得到3.3V 电压。
INH 引脚上是否有10K 下拉电阻、该值未在数据表中显示?
此致、