This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:下拉 LMZ31710的 INH 引脚

Guru**** 2382220 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPS54020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413529/lmz31710-pull-down-on-inh-pin-of-lmz31710

器件型号:LMZ31710
Thread 中讨论的其他器件: TPS54020

工具与软件:

您好!

 我在设计中使用了几个 LMZ31710。 第一个器件的电源正常状态连接到第二个 器件的 INH 引脚。 我注意到一种奇怪的行为。

根据数据表、INH 引脚上没有下拉电阻、但我的电路的行为类似于 INH 引脚内部有10K 下拉电阻。

我已将连接到第二个 器件 INH 的 PWRGD 引脚的100K 上拉至 VCC_1V8。 我在 PWRGD 引脚上获得0.164V 电压、但稳压器输出电压正确。 将上拉电阻更改为10K 时、电压为0.9V、将其更改为1K 时、电压为1.64V。 由于 INH 引脚所需的最小电压为1.3V、我可以 使用1K 上拉的 PWRGD 启用第2个稳压器。 此行为与 PWRGD 引脚或 INH 引脚上的10K 下拉电阻完全匹配。 不过、对于 具有100K 上拉电阻至3.3V 的第二个器件、PWRGD 引脚似乎可以正常工作、我在 PWRGD 引脚上得到3.3V 电压。

INH 引脚上是否有10K 下拉电阻、该值未在数据表中显示?

 

此致、

Kumara Bhagavath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMZ31710RVQ-Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumara

    通过查看数据表第 7.4.1节"可编程欠压锁定(UVLO)"和反向计算、我们看到 INH/UVLO 引脚上不应有10k Ω 下拉电阻器

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢救世主的回应。

    我在 U52的引脚8上获得的电压是否有任何理由? 此页之外的任何位置均未连接信号。 我的电路响应如下所示。

      引脚8处的 R387电压

    100k      0.164V

    10k        0.9V

    1k        1.64V

    此致、

    Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumara

    您是否在 具有不同上拉电阻器的电阻器焊盘上的 R387电阻器另一端有电压?

    因此我们知道上拉电压与稳压输出电压相同 、因为 PGOOD 被拉至两个器件上的输出电压

    -救主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的救主,

    其它端电压始终为1.8V。 我们还尝试将另一端连接到5V、行为是相同的。 我们在此引脚上得到一个电阻分压器电压、就像有10K 下拉电阻器一样。

    此致、

    Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

    您可以发送布局来进一步帮助您、因为您参考该模块使用 TPS54020 IC、其中 PWRGD 引脚开漏、EN 为 INH/UVLO。

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的救主,

    我的客户不同意共享 BRD 文件。 您在上面提到的模块是什么。

    此致、

    Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

    布局信息可以帮助我们了解布局是否良好、 而不是问题、在不知道布局如何的情况下、我们只能不断猜测可能的问题。

    LMZ31710是一种模块、它使用 TPS54020 IC、  

    我可能会想到电路板上存在一些焊接污染或引脚上具有低阻抗、

    1.移除上拉电阻器、然后在器件安装到电路板上时查看 PWRGD 引脚到 GND 的阻抗

    现在从电路板 上移除该器件、并测量 IC 上 PWRGD 引脚与 GND 之间的阻抗  

    如果 PWRGD 引脚损坏、这可能会对您有所帮助、您可以对 INH/UVLO 引脚执行相同的操作、以确保没有问题

    稍后、您可以换用新的 LMZ31710模块、看看是否出现了相同的问题  

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的救主,

    我再次与客户确认、但未获得共享布局文件的权限。 我从事此类设计已有25年之久、因此我认为布局没有任何问题。 我们遵循了数据表中提到的所有指南。

    此致、

    Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumara

    您是否有机会按照建议检查阻抗? 请分享您找到的内容

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的救主,

    问题得到解决。 电路板上有一个10K 下拉电阻、该电阻本来应该为 DNP、但误安装了。 感谢您的支持。

    此致、

    Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bhagavath

    感谢您的更新

    -救主