This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:同步问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419451/ucc2895-synchronization-problem

器件型号:UCC2895

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我使用的是 Rt=56K Ω 且 CT=200pF 的 UCC2895。 CT 的时钟频率约为625KHz。 EAN 和 EAOUT 连接在一起。 在输出端(OUTA 到 OUTD)、我得到了预期结果:在连接到 OUTA 和 OUTD 的示波器上、我得到了两个可改变 EAP 电压的方波。

首先、我不明白为什么在 SYNC 引脚上会出现如下所示的波形。

因为它们来自触发器、所以我很期待方波脉冲。

其次、我需要将 UCC2895与频率为750KHz 或更高的信号同步、整形为具有大约7%占空比的正(+3V)脉冲。

波形立即变为下面的波形、不再能通过改变 EAP 电压来实现相移。  

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的询问正在评估中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYNC 引脚应具有数字输入/输出这一说法是正确的。

    我想知道这种行为是否由 SYNC 引脚和 PFB 接地控制的 CT 放电电流引起。

    您能否用示波器检查 SYNC、VDD、RAMP、REF、并将探头的接地直接连接到引脚5和6。

    值得一提的是、如果 GND (引脚5)和 PGND (引脚16)之间存在电势差、也会导致 UCC2895行为异常。  确保这两个接地端与 IC 正下方的引线相连以消除这种可能性。

    此致、