This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3526:申请 IBIS 模型

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415748/lm3526-request-for-ibis-models

器件型号:LM3526

工具与软件:

大家好!

您能否共享用于 USB 保护器 IC 的 IBIS 模型。

MPN: LM3526MX-L/NOPB。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyapriya、

    我们目前没有适用于此器件的 IBIS 模型、但 我将与内部团队核实、看看我们是否能够生成这些模型以及时间表是什么。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您尽快提供信息。

    此致、

    Divya Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divya

    我们无法为该器件生成 IBIS 模型。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么? 这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divapriya

    我们可以 创建 IBIS 模型、但我们并非 为所有器件创建这些模型、LM2526不是需要优先创建模型的器件。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何备选器件替代器件 IBIS 模型? 如果它在那里,那么请通过他的邮件发送。 通过使用该 IBIS 模型、我们将进一步处理信号完整性测试。

    此致、

    Divyapriya