This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156是否可以使用输入(DC12V、DC24V、DC48V、AC85-264V)和输出(+/-15V 0.1A)

Guru**** 2518630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418120/lm5156-is-lm5156-possible-to-use-input-dc12v-dc24v-dc48v-ac85-264v-and-output--15v-0-1a

器件型号:LM5156

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑关于相关线程的同一概念。

LM5156是否可以使用输入(DC12V、DC24V、DC48V、AC85-264V)和输出(+/-15V 0.1A)?

如果可以、您能否提供参考设计。

根据客户的情况、降压和升压都有、因此该参考设计将会很有帮助。

另外、如果您有任何其他推荐的产品、请告诉我。

 感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    感谢您的咨询。

    看起来采用 LM5156的反激式器件非常适合您。

    但是、LM5156只能在输入端接受直流电压。 因此、必须首先对交流电压进行整流。

    请查看我随附的参考设计。 它展示了采用反激式配置、具有正负输出轨的 LM5156。

    您也可以使用我们的设计快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    e2e.ti.com/.../PMP23067C_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。

    我了解 LM5156可用于 输入(DC12V、DC24V、DC48V、AC85-264V)和输出(+/-15V 0.1A)

    我与客户分享了这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi