This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:VOUT (输出电压精度)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P, TPS7A87, TPSM82821A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417684/tlv758p-vout-output-voltage-accuracy

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件: TPS7A87TPSM82821A

工具与软件:

您好!

对于 TLV75801P (TLV758P)、数据表第5.5节指出输出精度为输出电压的±0.7%至1.5%、但此精度包括线路调节/负载调节特性吗?

我还想知道同样的想法是否适用于类似的器件、例如直流/直流 TPSM82821A 和 LDO TPS7A87。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我正在查看您的问题、并将在2-3个工作日内回复。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    能否就我的调查结果是否正确发表评论?

    ーーーーーーーーーーーーーー μ A

    TPSM82821A 和 TLV75801P 的输出电压精度(VOUT)中列出的±1%输出电压精度通常表示基准精度、不包括负载调节或线路调节的影响。 这表示特定工作条件(例如、恒定输入电压、负载和温度范围)下的基准输出电压的精度。

    但是、TPS7A87是一个例外、数据表中列出的±1%输出电压精度包括线路调节和负载调节的影响。

    数据表第3节中的"具有1%的输出电压精度(在线路、负载和温度范围内)"说明了考虑线性调整率、负载调整率和温度波动的总体精度、这意味着±1%的精度包括这些因素。

    ーーーーーーーーーーーーーー μ A

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、您对 TLV75801P 和 TPS7A87的回答正确。 我不确定 TPSM82821A、因此我要将此主题重定向到能够为该器件提供最佳支持的正确团队。  通常、对于 LDO、我们的输出电压精度也包含线路和负载调节。  TLV758P 是例外情况之一、它清楚地列出了与 Vout 精度(您正确识别的主要是 Vref)分开的线路/负载调节。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TPSM82821A 的数据表中提到的1%精度是指整个 VIN (2.4V 至5.5V)和温度(-40C 至125C Tj)范围内的基准电压精度。 输出电压精度将取决于外部 FB 电阻分压器的容差和布局。 如果您使用具有严格容差(0.1%)的电阻器并遵循推荐的数据表布局、则输出电压也应在1%精度范围内。 数据表中的图9-42至9-46显示了在 EVM 上测得的输出电压精度、该精度在1%以内、适用于直流线路和负载调节。

    此致、

    Varun